我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX用于690V系统时,怎么实现漏电保护功能?
问题描述:
NSX用于690V系统时,怎么实现漏电保护功能?

所属产品线:
Compact NSX; Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

NSX的漏电模块工作电压最高是550V,当用于超过550V系统(例如690V),此时可选择Vigirex漏电保护继电器。该继电器可输出报警触点,用于提供漏电故障报警信号,或使断路器跳闸。(断路器需配MX分励线圈来实现跳闸功能)