我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX可以通过EcoStruxure Power Commission来遥控分合闸吗?
问题描述:
NSX可以通过EcoStruxure Power Commission来遥控分合闸吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

带通信功能电操的NSX断路器可以通过EcoStruxure Power Commission来遥控分合闸

流程如下:

1、连接断路器

2、选择“设备检查”

3、选择“设备”

4、合闸断路器选择“关闭” 操作密码:“0000