我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳micrologic5,6的液晶显示屏在什么情况下会亮?

问题描述:
NSX塑壳micrologic5,6的液晶显示屏在什么情况下会亮?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Micrologic 5/ 6 脱扣单元的保护和测试功能是由内部电流互感器供电的。负载电流超过额定电流 In的 20% 时,Micrologic 脱扣单元的全部功能由内置电流互感器提供电源,包括:Micrologic显示屏和 LED、维护和诊断功能。当负载低于额定电流 In的 20% 时若需要液晶显示屏亮可向 Micrologic 5 或 6 脱扣单元提供外部电源,如外部 24 Vdc 电源模块或口袋电池。