我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器的NSX接线可以用于480VAC以上系统吗?

问题描述:
NSX断路器的NSX接线可以用于480VAC以上系统吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于系统电压大于480VAC,通信套装方案中的NSX接线 L=1.3 m,LV434201,还有包括LV434200  LV434202都不可以使用,而必须使用绝缘 NSX 线缆 LV434204。