我们今天能为您提供什么帮助?

NSX系列断路器TMD/MIC2.2/MIC4.2配COM2方案时,BSCM模块,NSX接线安装接线时需要注意哪些?

问题描述:
NSX系列断路器TMD/MIC2.2/MIC4.2配COM2方案时,BSCM模块,NSX接线安装接线时需要注意哪些?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX接线自带插接线用不上,BSCM用不到Miclogic插口上短的插接线,要用到RJ45插口上的插接线。如下图所示: