我们今天能为您提供什么帮助?

NSX Micrologic E 3P 接入ENVT并声明为3相4线系统时,断路器在分闸位置时LCD上显示有电压,如何处理?

问题描述:
NSX Micrologic E 3P 接入ENVT并声明为3相4线系统时,断路器在分闸位置时LCD上显示有电压,通过Modbus通讯也能读到相应的电压寄存器中有电压值。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

给Micrologic E供电的电源接地未接地(如下图电源的接线图),参考ULP系统指南(DOCA0093ZH)为脱扣单元提供电源,建议使用AD 电源模块或ABL8。