我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器MIC E型控制单元哪些自带白色ENVT预留线端子?

问题描述:
NSX塑壳断路器MIC E型控制单元哪些自带白色ENVT预留线端子?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器,如果选择3极,控制单元选择E型电子式控制单元,部分产品是会标配有一个白色的预留线端子,且前端有个白色插接头,如下图所示。

配电保护型的 MIC5.2E/5.3E  MIC6.2E/6.3E的三极断路器是标配有白色ENVT接头,如果需要精确测量三极断路器的功率,通过ENVT接入零线,可以测量每相相电压,然后计算功率;

电动机保护型 MIC 6.2E-M/6.3E-M的三极断路器是没有配置白色ENVT接头,也不需要配置。这类控制单元是通过线电压和电流去计算功率,不需要接入零线。