我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5/6脱扣单元未单独供电时,负载电流达到多少时屏幕会点亮?

问题描述:
NSX MIC5/6脱扣单元未单独供电时,负载电流达到多少式屏幕会点亮?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX Micrologic 5和6脱扣单元的保护功能和测试功能使用的是流经内部电流互感器(CT)的电流。负载电流超过额定电流In的20%时,内部电流供电为Micrologic脱扣单元的全部功能提供电源。其中包括:(1)Micrologic显示屏和LED;(2)维护和诊断功能。