我们今天能为您提供什么帮助?

NSX630抽出式拨动手柄断路器,只选择IP40门开孔罩LV432558后就可以达到IP40的防护等级了吗?

问题描述:
NSX630抽出式断路器IP40门开孔罩。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX630抽出式拨动手柄断路器,除了选择IP40门开孔罩LV432558后,还要选择安装门开孔罩标志LV432534,才可以达到IP40的防护等级。否则门和断路器间会有缝隙,无法达到IP40的要求。