带Micrologic 4或Micrologic 7的NSX断路器SDx模块如何接线?
问题描述:
带Micrologic 4或Micrologic 7的NSX断路器SDx模块如何接线?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
SDx模块配合Micrologic 4或Micrologic 7的应用如下图所示:
该模块有4个端子,其中SD1,SD3接电源,SD2,SD4接输出;当配合Mic4或Mic7使用时,SD2默认输出为过载指示(SDT),SD4默认输出为漏电报警指示(SDV),具体接线如下图:
是否有帮助?