我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用GV2AF3将GV2断路器和LC1D09-LC1D38接触器组合安装

问题描述:
如何使用GV2AF3将GV2断路器和LC1D09-LC1D38接触器组合安装

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

本视频介绍GV2AF3的具体功能,在配合不同的接触器时,如何组合安装。详细列举安装中可能出现的问题,通过本视频可以快速掌握使用GV2AF3将GV2断路器和LC1D09-38的接触器组合的安装方法。

GV2AF3是连接GV2断路器和三极Tesys接触器LC1D09-38之间的连接件,当接触器是交流线圈时,可以直接安装;当接触器为直流线圈时,需要将GV2AF3底部的白色卡扣向外移至DC位置,才可以连接GV2和直流线圈接触器。