我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1D09-LC1D38接触器如何安装?

问题描述:
LC1D09-LC1D38接触器如何安装?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍Tesys D系列接触器LC1D09到38 的安装和拆卸方法。Tesys D系列LC1D09到38接触器可以夹持安装在35 mm 的导轨上或者通过螺钉直接安装在固定板上。视频将介绍如何通过35mm导轨固定和拆卸。Tesys D系列LC1D09到38接触器,交流线圈的安装孔是2个长圆孔,左右的中心距是35mm,上下的中心距是60/70mm可以调的,在产品背面可以看到M4 35*60/70mm等安装信息;直流线圈的安装孔是2个圆孔,左右的中心距是35mm,上下的中心距是70mm,在产品背面可以看到M4 35*70mm等安装信息。