我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1D80-LC1D95接触器如何安装?

问题描述:
LC1D80-LC1D95接触器如何安装?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍Tesys D系列接触器LC1D80-95接触器如何安装和拆卸。Tesys D系列接触器LC1D80-95接触器可以夹持安装在 1根35 mm 或者1根75mm的导轨上,也可以通过螺钉固定在安装板上。Tesys D系列接触器LC1D80-95接触器也可以直接安装板固定,底部有3个Φ6.5的固定孔,上面1个,下面2个,上下中心孔间距100/110mm可调的,下面2个螺丝孔的中心距是40mm。