我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1D115-LC1D170接触器如何安装?

问题描述:
LC1D115-LC1D170接触器如何安装?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍Tesys D系列接触器LC1D115到170的安装和拆卸方法。Tesys D系列接触器可以安装在 2根35 mm 的导轨上或者通过螺钉直接安装在固定板上。Tesys D系列LC1D115到170接触器也可以固定在安装板上,通过4个M6的螺钉固定,接触器背面的4个安装孔皆为长圆孔,左右孔中心间距是可以调整的,最小96mm,最大110mm,上下孔间距为130mm。