我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1D系列170A以下电流接触器如何安装抑流器模块

问题描述:
LC1D系列170A以下电流接触器如何安装抑流器模块

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍TesysD系列170A以下接触器抑流器模块的安装方法。TesysD系列接触器抑流器模块有多种不同的安装方式。LC1D09到38接触器抑流器模块为侧面加持安装,安装在接触器右侧。LC1D40A-65A接触器抑流器模块为正面加夹持安装,LC1D80-170接触器抑流器模块为螺钉安装。