我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LRD系列热继独立安装底座安装和拆卸

问题描述:
LRD系列热继独立安装底座安装和拆卸

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

本视频介绍LRD系列热继电器独立安装底座的安装和拆卸。LRD01C到LRD35C热继的独立安装底座是LAD7B106C,LRD3322C到LRD3365C的独立安装底座是LA7D3064C, LRD325C到LRD365C的独立安装底座是LAD96560C。本视频以LRD06C和LAD7B106C;LRD3359C和LA7D3064C;LRD340C和LAD96560C为例介绍其安装和拆卸。通过本视频可以快速掌握LRD系列热继电器的独立接线端子的安装和拆卸方法。