我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LRD系列热继电器产品使用介绍

问题描述:
LRD系列热继电器产品使用介绍

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

本视频介绍施耐德LRD系列热继电器的设置和使用。LRD01C到LRD32C, LRD325C到LRD365C和LRD480C到LRd489C按钮布局一致LRD3322到LRD4369按钮布局一致。

以LRD08C为例:

1白色带刻度旋钮为 Ir 设定表盘

2 可拨动窗口 为测试按钮和脱扣指示器 脱扣或故障状态提示T

3 红色按钮为停止按钮。使 常闭(95-96) 触点动作,不影响 常开(97-98) 触点。

4 蓝色按钮为复位按钮,按下可以复位故障状态。

5 前盖 铅封挂勾,可用于锁定设定。

6 手动或自动复位选择开关,H为手动复位,A为自动复位,在手动复位位置有保护盖。设置为自动复位时需要拆掉保护盖。

需要注意的是LRD480C-LRD489C其可调旋钮设置范围为2.5-4.0。实际对应的电机电流需要参照其热继电器侧面铭牌。