我们今天能为您提供什么帮助?

Video:接触器机械闭锁模块LAD6K和LA6DK如何安装和接线

问题描述:
接触器机械闭锁模块LAD6K和LA6DK如何安装和接线

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍机械闭锁模块LAD6K或LA6DK的安装和使用。

LAD6K或LA6DK系列机械闭锁模块是接触器的一个附件,它本身自带一个线圈,与接触器配合后,整套产品就有两个线圈;
接触器自身的线圈为闭合线圈,机械闭锁模块上的线圈为释放线圈;
工作时,接触器线圈得电,机械闭锁模块锁定,接触器线圈失电接触器主回路仍保持闭合状态,直到机械闭锁模块释放线圈得电,模块解锁,接触器主回路断开;
注意:接触器线圈与机械闭锁模块线圈不能同时得电。且机械闭锁模块不允许长时间通电,通电时间最长为10秒;
接触器线圈通电,接触器主回路闭合,拨码在非0位置,机械闭锁模块锁定。断开接触器线圈电源,接触器主回路仍保持闭合状态。拨动拨码到0位手动解锁,接触器主回路分断;
或者为E1 E2 提供一个脉冲解锁信号,机械闭锁模块解锁,接触器主回路分断。