我们今天能为您提供什么帮助?

iC65N/H等满足GB10963.1标准的断路器额定运行短路分断能力Ics是多少?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

按照GB10963.1 -9.12.11.4.1 表18规定,iC65N(Icn=6kA)额定运行短路分断能力Ics=100%Icn=6kA,iC65H(Icn=10kA)额定运行短路分断能力Ics=0.75*Icn=7.5kA,具体见下图: