我们今天能为您提供什么帮助?

iOF、iSD、OF/SD+OF、iOF+SD24的TEST测试拨钮和RESET复位拨钮如何使用?

问题描述:
iOF、iSD、OF/SD+OF、iOF+SD24的TEST测试拨钮和RESET复位拨钮如何使用?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器; iC65

解决方法:

TEST测试拨钮:用于在分闸位置检测触点是否能正常动作。

RESET复位拨钮:用于对已脱扣的SD进行复位操作。