我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65、iDPN系列微型漏电断路器跳闸后,如何区分是漏电跳闸还是过载或短路跳闸?
问题描述:
iC65、iDPN系列微型漏电断路器跳闸后,如何区分是漏电跳闸还是过载或短路跳闸?

所属产品线:
iC65; iDPN

解决方法:

1、对于拼装式漏电断路器iC65+Vigi iC65,可以通过iC65断路器和Vigi iC65漏电附件的手柄位置初步判断故障类型。当二者手柄均处于分闸位置时,一定是漏电保护动作;当iC65断路器手柄处于分闸位置,但是Vigi iC65漏电附件的手柄处于合闸位置,一定是过载或短路保护跳闸(没有iMX/iMN脱扣附件的情况下),漏电附件没有动作。这种判断也可以通过漏电附件上脱扣指示窗口变红色来加以验证。漏电附件的脱扣指示窗口为白色,那就不是漏电跳闸,漏电附件的脱扣指示窗口变为红色,那就是漏电跳闸。

2、对于拼装式漏电断路器iDPNa/N/H+Vigi iDPN(极数为1P+N),可以通过iDPNa/N/H断路器和Vigi iDPN漏电附件的手柄位置初步判断故障类型。当二者手柄均处于分闸位置时,一定是漏电保护动作;当iDPNa/N/H断路器手柄处于分闸位置,但是Vigi iDPN漏电附件的手柄处于合闸位置,一定是过载或短路保护跳闸(没有iMX/iMN脱扣附件的情况下),漏电附件没有动作。这种判断也可以通过漏电附件上脱扣指示窗口变红色来加以验证。漏电附件的脱扣指示窗口为白色,那就不是漏电跳闸,漏电附件的脱扣指示窗口变为红色,那就是漏电跳闸。

3、iC65N vigi+、iC65H vigi+、iDPNa vigi+、iDPNN vigi+这四种漏电一体式断路器,其没有办法区分是漏电保护跳闸,还是过载或短路保护跳闸。