我们今天能为您提供什么帮助?

直流微断上标注了正负极性,正负极性可以反接吗?

问题描述:
直流微断上标注了正负极性,正负极性可以反接吗?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

直流微断上有标注正负极性,正负号指示进线方向,上进线或者下进线接不同的位置。同一极上下的正负号也是指示电流的方向,从正极流向负极。如下图所示。

直流微断的正负极性不能接反,原因是:直流微断灭弧比较困难,需要在灭弧室里放置磁铁去吸弧,因此为保证有效灭弧,电流方向一定不能错。

接反并一定马上就会有问题,但是 在分断电弧的过程中,不能保证磁铁有效的吸弧,所以在正常的分闸或短路分断电弧时,都有可能造成不能有效的灭弧而损坏断路器。