ATV930变频器菜单结构是什么样的,如何进入菜单?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器菜单结构是什么样的,如何进入菜单?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930主菜单结构、完整设置菜单结构如下,如何进入菜单以进入输入输出菜单为示例:
进入5.14输入/输出菜单后,可以通过中文面板上F1、F2、F3、F4来切换不同子菜单,中文操作面板外观如下:
F1至F4:分别用于访问变频器 id、二维码、快速浏览以及子菜单的功能键。
ESC:用于退出一个菜单/参数。
触控轮 / OK:用于保存当前数值或访问选定的菜单/参数。快速滚动触控轮调整菜单,按OK键进入菜单。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?