ATV930寸动功能如何接线?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0寸动功能如何接线?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930实现寸动功能,端子启停采用源型接法的接线图如下:

ATV930实现寸动功能设置步骤:ATV930寸动设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


ATV930实现寸动功能,端子启停采用源型接法的接线图如下:

ATV930实现寸动功能设置步骤:ATV930寸动设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?