我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器中文面板调速和模拟量调速切换采用源型接法如何接线?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器中文面板调速和模拟量调速切换采用源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器中文面板调速和模拟量调速切换采用源型接法接线图如下:

中文面板调速和模拟量调速切换设置步骤请点击右侧查看:切换设置步骤

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。