ATV630,ATV930变频器预设速度采用源型接法如何接线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器预设速度采用源型接法如何接线?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器预设速度采用源型接法接线图如下:

ATV630,ATV930变频器预设速度设置步骤点击右侧查看:设置步骤
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?