我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器起重提升抱闸逻辑功能采用源型接法如何接线?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器起重提升抱闸逻辑功能采用源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器起重提升抱闸逻辑功能采用源型接法接线图如下:

图中红色标注为交流线圈保护模块阻容吸收模块,如果抱闸线圈是直流线圈,保护模块可能是二极管。

ATV930变频器起重提升抱闸逻辑功能设置步骤点击右侧查看:设置步骤

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。