变频器自带的数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、继电器输出的数量是多少?
问题描述:
变频器自带的逻辑输入、逻辑输出、模拟量输入、模拟量输出、继电器输出的数量是多少?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
施耐德变频器集成的IO点数量如下:
| 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输入 | 模拟量输出 | 继电器 | |
| ATV12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATV212 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ATV310A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATV310L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ATV320 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ATV340(0.75-22KW) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ATV340(30-75KW) | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| ATV610 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ATV630 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ATV930 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
ATV340、ATV610、ATV630、ATV930可以添加下列扩展IO卡,IO卡上的IO数量如下:
| 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输入 | 模拟量输出 | 继电器 | |
| VW3A3203 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| VW3A3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
注意:1,ATV340、ATV610、ATV630、ATV930只能添加1个扩展IO卡。
2,增加扩展IO卡后,IO总数量为集成IO和扩展IO数量的总和。
是否有帮助?