我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何解决TSXCUSB485电缆驱动程序返回错误39?
问题描述:
TSXCUSB485电缆驱动程序(电缆TCSMCNAM3M002P驱动程序)返回错误39

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

TSXCUSB485电缆驱动程序(电缆TCSMCNAM3M002P驱动程序)返回错误39,这种情况主要出现在Windows更新之后。

首先安装正确版本的DriverManager x64和Modbusdriver x64。

检查下列进程是否在运行。

ftdibus.sys and ftser2k.sys 这两个文件在系统文件夹 Windows\System32\drivers中未找到,

处理流程:

1,拔下TCSMCNAM3M002P电缆。

2,从老的系统中或者其他正常使用的系统中复制ftdibus.sys and ftser2k.sys 这两个文件到系统文件夹 Windows\System32\drivers中。

3,插入TCSMCNAM3M002P电缆,就能够正常识别了。