我们今天能为您提供什么帮助?

ATV变频器中的SMAL和SMIL参数是什么?

问题描述:
SMAL和SMIL参数的功能

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

参数SMALSMIL的含义与HSPLSP相同,SMAL对应的是HSPSMIL对应的是LSPSMALSMIL的单位是rpm(根据CIA402标准)。通过写SMALSMIL可以间接修改HSPLSP的值,反之亦然。SMALSMIL跟变频器中设置的电机额定转速相关.

这两个寄存器都是双字,例如SMAL对应86098610,其中8610对应低字。通讯写SMAL时,必须修改8609,而不能直接操作8610,否则会报错。例如写入7508609,实际看到8610里变成了750。修改这个参数需要操作CMI进行保存,否则修改后的参数重新送电后会恢复到之前的值。实测即使控制模式设置为IO模式,不遵从CIA402标准,这些参数也是有效的。