如何通过SPAL和SPAT修改加速时间、SPDL和SPDT修改减速时间?
问题描述:
通过SPAL和SPAT修改加速时间、SPDL和SPDT修改减速时间所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
SPAL(8611,8612)和SPAT(8613)可以修改加速时间,SPDL(8614,8615)和SPDT(8616)可以修改减速时间,在ATV930的通讯地址表里没有SPDT,实际上是有的。
以加速时间为例:
SPAL是转速,SPAT是时间,例如SPAL=15000rpm,SPAT是100s,此时加速的速度是150rpm/s,额定转速为1500 rpm时,从0到额定转速的时间就是10s,即加速时间为10s。
减速时间同理。
注意:双字的指令是对8611和8614操作修改,修改这些参数需要操作CMI进行保存,否则修改后的参数重新送电后会恢复到之前的值。
是否有帮助?