变频器正常运行时,变频器的输入电流三相不平衡是正常的吗?
问题描述:
变频器正常运行时,变频器的输入电流三相不平衡是正常的吗?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
变频器正常运行时,变频器的输入电流三相不平衡是正常的。
变频器的整流原理:由三相整流桥将三相交流电整流成直流电,再由滤波电容进行滤波;
经三相全波整流以后,其直流电压波形总共有6个脉波。变频器正常运行时,滤波电容是处于充电和放电的工作状态;
理想状态下,这6个脉波的充电和放电状态是有序的,放电电流是均等的;
因此,6个脉波的的放电电流都相等,在这种情况下,三相的进线电流是平衡的。
但是,当变频器在通过逆变回路向电动机供电时,电动机的定子绕组也要对滤波电容进行充放电;
这种充放电现象破坏了滤波电容充放电的有序性,和放电电流的均等性,如下图所示;
在这种情况下,三相的进线电流就不平衡了。并且这种进线电流的不平衡是没有规律的,如果在25HZ时,A相的电流最大,而在20HZ时,又可能是另一相的电流最大。

是否有帮助?