我们今天能为您提供什么帮助?

变频器能否带比自身功率小的电机?

问题描述:
变频器带比自身功率小的电机

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器可以带比自身功率小的电机,根据电机电流的大小分以下2种情况:

1,如果电机额定电流大于或者等于0.2倍的变频器额定电流,可以直接在变频器中设置电机热保护电流,变频器可以对电机进行过载保护。

2,如果电机额定电流小于0.2倍的变频器额定电流,由于变频器热保护电流最大只能设置为0.2倍变频器额定电流,所以无法在变频器中设置电机热保护电流,需要单独加热过载继电器提供热保护。如果电机电流过小,还有可能触发输出缺相OPF2故障,需要通过参数关闭输出缺相的检测。