变频器如何屏蔽Modbus 通讯中断SLF1故障?
问题描述:
变频器如何屏蔽SLF1故障所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
ATV340/ATV610/ATV600/ATV900屏蔽SLF1[Modbus 通信中断]故障的操作步骤:
[完整设置]-[错误/警告处理]-[现场总线监控]-[Modbus 错误响应] SLL设为“忽略”。
ATV12屏蔽SLF1[Modbus 通信故障]的操作步骤:
CONF -> FULL -> FLT-> SLL设为no。
ATV32/ATV320屏蔽SLF1[Modbus 通信故障]的操作步骤:
CONF -> FULL -> FLT- > CLL->SLL设为no。
是否有帮助?