如何使用简易下载器VW3A8120上传和下载参数?
问题描述:
怎么使用简易下载器VW3A8120上传下载参数?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
简易下载器可以把变频器的参数上传到简易下载器,也可以把简易下载器的参数下载到变频器,具体步骤如下:
1) 变频器必须要上电,然后使用标配的线缆把变频器和简易下载器连接上。
2) 先执行数据清除,把两个按钮同时按住≥3秒,成功后指示灯为黄色。
3) 从变频器上复制参数到下载器时,按住右键≥1秒,成功后指示灯为绿色,若失败则指示灯为红色。
4) 将下载器的参数下载到变频器时,按住左键≥1秒,成功后指示灯为绿色,若失败则指示灯为红色。
注:需要变频器型号、选件配置、固件版本都相同。
是否有帮助?