我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用多功能下载器VW3A8121上传、下载变频器参数?

问题描述:
如何使用多功能下载器VW3A8121上传、下载变频器参数?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

使用多功能下载器上传和下载变频器的参数时,有些变频器可以不上电(ATV303、ATV310、ATV12、ATV32、ATV320)。

上传和下载参数的具体操作步骤如下:

1) 开机后下载器的面板显示

2)在操作界面按一下ENT,选择设备至多功能下载器时可以把变频器的参数上传到多功能下载器,再按一下ENT,下载器会输出电压把变频器面板点亮。几秒钟后下载器会显示一个文件名,再次按下ENT变频器的参数就会开始上传并保存为显示的这个文件名,完成后会显示载入配置成功。

3)选择多功能下载器至设备时,可以将多功能下载器里的参数下载到变频器里,在多功能下载器到设备界面,按下ENT后出现一些文件名,按下键找到名为LoadFrmDVe的文件名,进入后找到对应的变频器系列,再进入找到之前保存的文件名,再按下ENT确认就开始下载参数了,完成后会显示保存配置成功。

注:需要变频器型号、选件配置、固件版本都相同。

不同系列变频器使用面板、SoMove软件、简易下载器VW3A8120、多功能下载器VW3A8121复制参数的对应关系