我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine V4.3 LWORD型变量寄存器%ML与%MW地址对应关系是?

问题描述:
SoMachine V4.3 LWORD型变量寄存器%ML与%MW地址对应关系是?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

LWORD型变量寄存器%ML占64个位即4个%MW,%MLx占用%MW(4x)开始的连续4个字地址,例如:%ML8=%MW35+%MW34+%MW33+%MW32,其中%MW32是最低字,%MW35是最高字。