我们今天能为您提供什么帮助?

在用SoMachine 4.3编程时有没有显示CPU负载率的功能块?

问题描述:
在用SoMachine 4.3编程时有没有显示CPU负载率的功能块?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine 中没有直接的系统变量显示当前CPU负载率,但可以添加库 :cmpschedule ,并使用其中函数:SchedGetProcessorLoad 来显示cpu的负载率。(此方法适用于M241\TM251\TM258\LMC058等SoMachine 平台的PLC)