我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3 如何比较两个数组中元素值是否一致?
问题描述:
SoMachine V4.3 如何比较两个数组中元素值是否一致?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以在POU里调用MEM.Compare指令模块判断两个数组中元素值是否一致,此指令是以字节为单位进行判断的,调用此之前需要在工具树-库-添加库中选择“全部公司”-“Test Versions(not recommended)”-“Intern"-"CAA"-“Utilities”-"CAA Memory"。

其中输入引脚pMemoryBlockA是第一个数组的名字,输入引脚pMemoryBlockB是第二个数组的名字,输入引脚uiNumberOfBytes代表的是需要比较的字节(bytes)数量,输出管脚MEM.Compare是检测到两个数组第一个不一致元素的位置值,图示举例两个数组从低到高第二个字节元素值(分别是16#00和16#45)是不一致的。