我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2 / TM3模块可以配置为SoMachine中的可选设备吗?
问题描述:
介绍从SoMachine 4.1 SP2开始,TM241 / TM251控制器使用的TM2 / TM3模块可以配置为可选设备

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon TM3扩展模块

解决方法:

从SoMachine 4.1 SP2开始,TM241 / TM251控制器使用的TM2 / TM3模块可以配置为可选设备。双击模块——I/O配置——可选模块