我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M258/LMC058的PV >= 16,应该使用哪个版本固件?
问题描述:
M258/LMC058的PV >= 16,应该使用哪个版本固件

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

当PV >= 16, M258/LMC058固件版本必须大于或等于:

- SoMachine v3   v2.0.31.40
- SoMachine v4    v4.0.3.6