我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058和LMC078的总线差别有哪些?
问题描述:
LMC058和LMC078的总线差别有哪些

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058伺服控制器采用的是CANMotion总线,最大波特率1M,只支持线性拓扑。LMC078使用的SERCOSIII总线,波特率为100M,这个总线是基于工业以太网的实时性非常强的伺服总线,相比LMC058的CANMotion,性能上要优越的多。