我们今天能为您提供什么帮助?

LMC058和LMC078寄存器的差别是什么?

问题描述:
LMC058和LMC078寄存器的差别是什么

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058的RAM和闪存只有64MB和128MB。

LMC078的寄存器的RAM能够达到512M,一种其非易失性随机访问存储器NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory),在断电后仍能保持数据的RAM的容量达到128K,SD卡的存储容量为512M。