我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic中TM221能否支持TM3BCEIP总线耦合器?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中TM221能否支持TM3BCEIP总线耦合器?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); Modicon TM3扩展模块; Modicon M221

解决方法:

可以支持TM3BCEIP总线耦合器,最大支持数量为2个,EcoStruxure Machine Expert Basic的功能级别需大于等于11.0。(11.0 级:授权配置字符串的结束字符、在 IO Scanner 上支持 TM3 总线耦合器 TM3BCEIP 和 TM3BCSLTM3 数字量输入上拥有滤波和锁存功能、增强网络安全、用户定义功能块 (UDFB) 中的本地 FB 实例、自动保存和恢复项目)