我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取EcoStruxure Machine Expert的离线帮助文件?

问题描述:
如何获取EcoStruxure Machine Expert的离线帮助文件?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

获取EcoStruxure Machine Expert V1.2.X或V2.0.X的离线帮助文件的步骤为:

1. 从电脑开始菜单打开Schneider Electric Software Installer工具(老版本为Machine Expert Installer),选择“修改已安装的软件”。

2. 选择“自定义版本”,并点击“下一步”。

3. 选择离线帮助文件的安装路径(默认即可)。

4. 选择所需的帮助文件的语言,比如“中文”,并点击“打开帮助管理工具”。

5. 在打开的“Schneider Electric Help Manager”窗口中,勾选您需要下载的相关帮助,然后点击“Apply”

6. 点击“下一步”开始下载,等待下载完成。完成后在上述第3步所指定的路径中就可以看到离线的帮助文件了。