问题描述:
M241系列PLC Modbus TCP通讯,客户端和服务端最大连接数。所属产品线:
Modicon M241解决方法:
M241系列PLC Modbus TCP通讯,最大连接数:
Modbus 服务器 8个
Modbus 客户端 8个
当 Modbus TCP IOScanner 是唯一使用的情况下,从站设备的总数最多可达 64。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M241系列PLC Modbus TCP通讯,最大连接数:
是否有帮助?