我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Machine Expert 软件配置TM262的ETH1和ETH2 IP地址,编译为什么会报错:IP地址不能再同一个子网中?
问题描述:
Machine Expert 软件配置TM262的ETH1和ETH2 IP地址

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

Machine Expert 软件配置TM262的ETH1和ETH2 IP地址,编译会报错,如图:

这是因为ETH1和ETH2 IP地址不允许使用同一网段,否则就会报如上错误。