我们今天能为您提供什么帮助?

somachine4.3是否可以将IO变量导出成EXCEL表格?

问题描述:
somachine4.3是否可以将IO变量导出成EXCEL表格?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以,在somachine4.3软件的设备树中,选择IO_BUS,右键,选择导出映射到CSV,选择CSV文件的名称和存放位置,即可生成.CSV格式的IO变量声明,可使用EXCEL打开。