我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3如何替换变量名中的一部分进行定向模糊查询?
问题描述:
SoMachine V4.3如何替换变量名中的一部分进行定向模糊查询?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine V4.3软件中编辑-查找 替换功能是默认包含以查找内容开头的所有变量(模糊查询),如果要对变量名中的一部分进行替换的定向模糊查询,可以借助变量名称中间加[*]实现,*的内容就是替换的字符,如下图的m或者md,注意:需要勾选“使用常规的表达式”,普通模糊查询和定向模糊查询示例效果详见下图: