我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何区分SoMachine ST编程方式时程序中使用的变量是GVL全局变量还是POU局部变量?
问题描述:
如何区分SoMachine ST编程方式时程序中使用的变量是GVL全局变量还是POU局部变量?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

用鼠标选中ST编程方式POU里面的一个变量后,鼠标放在选中的变量上方停留一秒后就会弹出变量标签信息提示,如下图所示。另外当GVL中定义的变量名称和POU(ST编程)中定义的变量名称重复的情况下,POU中调用这个重名变量是默认采用的POU(ST编程)中定义的局部变量并且无法选择为GVL里面的。